Skip to main content

Ανακάλυψε το σε αυτό το blog

Μια αντλία θερμότητας είναι μια πολύ αποδοτική τεχνολογία χαμηλών εκπομπών άνθρακα. Χρησιμοποιεί πηγές ανανεώσιμης ενέργειας για να παρέχει θέρμανση, ζεστό νερό και ψύξη για το σπίτι σου. Αυτή η ενέργεια ελευθερώνεται μέσα από τους συνδεδεμένους πομπούς όπως καλοριφέρ, ενδοδαπέδια θέρμανση, εναλλάκτες αντλιών θερμότητας και το σύστημά σου για ζεστό νερό.

Σε αυτό το άρθρο, ασχολούμαστε με τις συνδέσεις των αντλιών θερμότητας και πώς συνδυάζονται για να δημιουργούν την καλύτερη δυνατή θερμοκρασία για το σπίτι σου.

Μια αντλία θερμότητας μπορεί να συνδεθεί σε πομπούς θέρμανσης όπως ακριβώς ένας παραδοσιακός λέβητας που λειτουργεί με ορυκτά καύσιμα. Η διαφορά είναι στον τρόπο που παράγεται θερμότητα, παρά στον τρόπο διανομής της.

Αντί για την καύση ορυκτών καυσίμων ώστε να δημιουργηθεί θερμότητα, μια αντλία θερμότητας απορροφά θερμότητα από ανανεώσιμες πηγές - αέρα, έδαφος ή νερό - και χρησιμοποιεί μια διαδικασία εξάτμισης και συμπύκνωσης ψυκτικού μέσου. Το αποτέλεσμα είναι μια πιο αποδοτική, πιο καθαρή μορφή θερμότητας.

Συνδυασμός αντλίας θερμότητας με καλοριφέρ

Υπάρχουν δύο τύποι καλοριφέρ: υψηλής και χαμηλής θερμοκρασίας.

Τα καλοριφέρ υψηλής θερμοκρασίας συνήθως υπάρχουν σε παλαιότερες ιδιοκτησίες. Το νερό που βρίσκεται στο εσωτερικό τους θερμαίνεται ανάμεσα στους 60 και 70°C.

Μπορείς να χρησιμοποιήσεις ένα καλοριφέρ υψηλής θερμοκρασίας με μια αντλία θερμότητας υψηλής θερμοκρασίας ή μια υβριδική αντλία θερμότητας, η οποία συνδυάζει μια αντλία θερμότητας και έναν λέβητα συμπύκνωσης αερίου. Αυτή η υβριδική λύση αυτόματα ενεργοποιεί το σύστημά σου όπως απαιτείται για να μεγιστοποιήσει την αποδοτικότητα ενώ φτάνει σε υψηλότερες θερμοκρασίες.

Σήμερα, υπάρχουν πολλές αντλίες θερμότητας υψηλής και μεσαίας θερμοκρασίας που παρέχουν μια θερμοκρασία ροής πάνω από 60°C. Αυτές είναι ιδανικές για σύνδεση σε ένα υπάρχον σύστημα σωληνώσεων και σε παλαιότερα συστήματα θέρμανσης. Επίσης, οι αντλίες θερμότητας λειτουργούν τέλεια με καλοριφέρ χαμηλής θερμοκρασίας, τα οποία συνήθως υπάρχουν σε νεότερα σπίτια. Και στις δύο περιπτώσεις, το θερμαινόμενο ψυκτικό μέσο κυκλοφορεί μέσω ενός εναλλάκτη θερμότητας, ο οποίος μεταφέρει τη θερμότητα στο νερό. Στη συνέχεια, αυτό κυκλοφορεί μέσω των σωλήνων στα καλοριφέρ.

Αντλίες θερμότητας με ενδοδαπέδια θέρμανση

Μια αντλία θερμότητας που συνδυάζεται με ενδοδαπέδια θέρμανση υδρονικού τύπου ή με βάση το νερό, μπορεί να αποτελέσει έναν εξαιρετικό τρόπο για να θερμανθεί ένα σπίτι. Οι αντλίες θερμότητας είναι πιο αποδοτικές σε χαμηλότερες θερμοκρασίες, και η ενδοδαπέδια θέρμανση λειτουργεί σε πολύ χαμηλότερες θερμοκρασίες από τα καλοριφέρ. Η ενδοδαπέδια θέρμανση είναι επίσης ενεργειακά αποδοτική και βολική.

Η υδραυλική ενδοδαπέδια θέρμανση είναι κυρίως συμβατή με μια αντλία θερμότητας. Απαιτεί ελάχιστη ενέργεια και μπορεί να τροφοδοτηθεί κυρίως από ανανεώσιμες πηγές.

Θερμοπομποί αντλίας θερμότητας

Μια άλλη επιλογή είναι ένας θερμοπομπός αντλίας θερμότητας (HPC), επίσης γνωστός ως μονάδα fan coil. Είναι παρόμοιο με ένα καλοριφέρ, και τα δύο συστήματα χρησιμοποιούν αγωγή θερμότητας για να θερμανθεί ένα δωμάτιο, αλλά η διαδικασία είναι πιο γρήγορη επειδή υπάρχει ένας μικρός ανεμιστήρας από πίσω που επιταχύνει τον κύκλο θέρμανσης. Έτσι ώστε μπορεί να δημιουργήσει την ίδια θερμοκρασία δωματίου με ένα παραδοσιακό καλοριφέρ με χαμηλότερες θερμοκρασίες νερού στο εσωτερικό, εξοικονομώντας ενέργεια.

Ένας θερμοπομπός αντλίας θερμότητας είναι συμβατός με ενδοδαπέδιες σωληνώσεις και καλοριφέρ σε μια εγκατάσταση με πολλές ζώνες, ή μπορεί να αντικαταστήσει παλιά καλοριφέρ όταν συνδυάζεται με αντλίες θερμότητας χαμηλής θερμοκρασίας. Σου χαρίζουν τις υψηλότερες δυνατότητες από μια αντλία θερμότητας χαμηλής θερμοκρασίας για μέγιστη αποδοτικότητα.

Επιλέγοντας τη σωστή σύνδεση με την αντλία θερμότητας

Τελικά, η επιλογή των καλύτερων πομπών για να συνδυάσεις με την αντλία θερμότητας που διαθέτεις θα εξαρτηθεί από την ιδιοκτησία σου, τον προϋπολογισμό και τις ανάγκες σου. Όποιες κι αν είναι οι απαιτήσεις σου, υπάρχει ένας πομπός για σένα.

Πάντα προτείνουμε να συζητάς τις επιλογές σου με τον εγκαταστάτη σου, όπως τους σωστούς πομπούς. Με αυτόν τον τρόπο, μπορείς να βεβαιωθείς ότι έχεις τη σωστή λύση για το σπίτι σου.