Skip to main content

Ανεξάρτητοι εγκαταστάτες αντλιών θερμότητας με εμπειρία σε συστήματα Daikin είναι έτοιμοι να σου προσφέρουν τις υπηρεσίες τους.

Αποφάσισες, λοιπόν, ότι η διαχρονική λύση για τη θέρμανση του σπιτιού σου είναι μια αντλία θερμότητας. Τώρα αναζητάς έναν εγκαταστάτη αντλιών θερμότητας κοντά σου για να συζητήσετε για το έργο σου και να λάβεις μια προσφορά. Η Daikin είναι εδώ για να σε βοηθήσει. Απλά συμπλήρωσε τη φόρμα μας και ένας εγκαταστάτης θα επικοινωνήσει μαζί σου.

ΒΗΜΑ 1: ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕ ΤΗ ΦΟΡΜΑ

Ευχαριστούμε για την συμπλήρωση της κατωτέρω φόρμας. Έτσι μπορούμε να σε φέρουμε σε επαφή με έναν ανεξάρτητο εγκαταστάτη για τη νέα σου αντλία θερμότητας.

Παρακαλούμε να συμπεριλάβεις σημαντικές λεπτομέρειες σχετικά με το έργο σου:

  • Πες μας κάποια στοιχεία σχετικά με την υπάρχουσα εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης.
  • Εξήγησε τι σκοπεύεις να κάνεις. Θέλεις απλώς να αντικαταστήσεις την εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης; Σχεδιάζεις ανακαίνιση; Ή χτίζεις ένα νέο σπίτι;
  • Ίσως έχεις εντοπίσει ένα προϊόν Daikin που είναι το κατάλληλο για σένα. Μη διστάσεις να μας ενημερώσεις ποιο προϊόν σε ενδιαφέρει.

Με αυτήν την πληροφορία μπορούμε να βρούμε τον τέλειο εγκαταστάτη αντλίας θερμότητας για το έργο σου.

ΒΗΜΑ 2: ΒΡΙΣΚΟΥΜΕ ΤΟΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ ΑΝΤΛΙΩΝ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΟΝΤΑ ΣΟΥ

Τέλεια! Συμπληρώνοντας τη φόρμα έκανες το πρώτο βήμα για τη θέρμανση και ψύξη του σπιτιού σου με μια αντλία θερμότητας. Τι θα γίνει στη συνέχεια:

Πρώτα βρίσκουμε τον κατάλληλο για σένα ανεξάρτητο εγκαταστάτη αντλιών θερμότητας κοντά σου, που έχει εμπειρία στα προϊόντα Daikin.

Επιλέγουμε έναν εγκαταστάτη αντλιών θερμότητας με βάση αυτά τα κριτήρια:

  • Να είναι έμπειρος εγκαταστάτης του προϊόντος που σε ενδιαφέρει
  • Να μιλάει τη γλώσσα σου
  • Να είναι διαθέσιμος για νέα έργα
  • Να βρίσκεται κοντά σου
  • Να έχει την καλύτερη βαθμολογία σχολίων

Δώσε μας λίγες ημέρες για να σου βρούμε τον κατάλληλο εγκαταστάτη αντλιών θερμότητας.

Μία ή δύο ημέρες αφότου συμπληρώσεις τη φόρμα θα σου στείλουμε με email το όνομα του καλύτερου εγκαταστάτη για το έργο σου.

ΒΗΜΑ 3: Ο ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ ΜΑΖΙ ΣΟΥ

Μερικές μέρες αφού λάβεις το όνομα του εγκαταστάτη, θα επικοινωνήσει μαζί σου για να κανονίσετε μια επίσκεψη στον χώρο. (Φυσικά, αν προτιμάς, μπορείς να επικοινωνήσεις απευθείας με τον εγκαταστάτη μόλις λάβεις τα στοιχεία επικοινωνίας.)

ΒΗΜΑ 4: Η ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ

Μια επίσκεψη στον χώρο επιτρέπει στον εγκαταστάτη αντλιών θερμότητας να κατανοήσει τις ανάγκες σου και τις δυνατότητες του σπιτιού σου. Με αυτές τις πληροφορίες μπορούμε να προτείνουμε το καλύτερο προϊόν για τις ανάγκες σου.

Ο εγκαταστάτης θα ελέγξει:

Την ενεργειακή αποδοτικότητα του σπιτιού σου. Ποια υλικά χρησιμοποιούνται στο σπίτι σου; Πόσο καλή είναι η μόνωση; Τι τύπο τζαμιών έχεις;

Το υπάρχον σύστημα κεντρικής θέρμανσης και τις ανάγκες σου. Πόσο μεγάλο είναι το σπίτι σου; Ποια δωμάτια χρειάζονται ψύξη, θέρμανση, εξαερισμό ή καθαριστές αέρα; Πόσα θερμαντικά στοιχεία (όπως καλοριφέρ) έχεις στο σπίτι σου; Τι ισχύ έχουν;

Ο τρόπος ζωής σου. Πόσα άτομα ζείτε στο σπίτι σου; Πόσο συχνά είστε στο σπίτι; Ποια θερμοκρασία προτιμάς στο δωμάτιο; Πόσο ζεστό νερό χρησιμοποιείς;

Πρακτικές πληροφορίες για την εγκατάσταση αντλίας θερμότητας. Ο επίσημος αντιπρόσωπός μας θα ελέγξει πού θα εγκατασταθεί η εξωτερική και η εσωτερική μονάδα και πού θα τοποθετηθούν οι σωληνώσεις.

Αν έχεις ερωτήσεις, η καλύτερη στιγμή για να τις κάνεις είναι κατά την επίσκεψη στον χώρο. Μερικές ερωτήσεις που ίσως θέλεις να κάνεις είναι:

  • Είναι μια αντλία θερμότητας σωστή για την περίπτωσή μου; Ο εγκαταστάτης μπορεί να σε βοηθήσει συζητώντας τις ανάγκες και τις προσδοκίες σου, την υπάρχουσα εγκατάσταση κι επίσης τις οικονομικές επιπτώσεις, ώστε να αποφασίσεις αν μια αντλία θερμότητας είναι η σωστή λύση για σένα.
  • Ποιος τύπος αντλίας θερμότητας είναι ο καταλληλότερος για το σπίτι μου; Ο εγκαταστάτης μπορεί να δώσει διευκρινίσεις για κάθε τύπο αντλίας θερμότητας και τα κόστη και τις διαδικασίες εγκατάστασής τους, ώστε να διαπιστωθεί ποιος είναι ο καλύτερος για σένα. Συνήθως μπορεί να περιλαμβάνουν μια αντλία θερμότητας αέρα-νερού υψηλής ή χαμηλής θερμοκρασίας, μια αντλία θερμότητας εδαφικής πηγής ή ένα υβριδικό σύστημα.
  • Χρειάζομαι επιπλέον οικοδομικές εργασίες για μια αντλία θερμότητας, ώστε να λειτουργεί αποδοτικά; Κατά την επίσκεψη, ο εγκαταστάτης σου μπορεί να προτείνει ορισμένα βήματα που μπορείς να κάνεις ώστε να μεγιστοποιήσεις την απόδοση της αντλίας θερμότητας, ειδικά αν ζεις σε παλαιότερο κτίριο. Σε αυτά μπορεί να περιλαμβάνονται εγκατάσταση σε σοφίτα ή επιτοίχια εγκατάσταση, μόνωση για τα ρεύματα ή διπλά τζάμια.
  • Τι απόδοση πρέπει να έχει η αντλία θερμότητας που χρειάζομαι; Για να σου συστήσει την κατάλληλη αντλία θερμότητας για τις ανάγκες σου, ο εγκαταστάτης θα εξετάσει το μέγεθος του ακινήτου, καθώς και διάφορους άλλους παράγοντες, όπως η ηλικία και η ενεργειακή του απόδοση. Έτσι θα εξασφαλιστεί ότι η αντλία θερμότητας θα παρέχει ακριβώς αυτό που χρειάζεται το σπίτι σου, ούτε περισσότερα ούτε λιγότερα.

ΒΗΜΑ 5: Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Λίγο μετά την επίσκεψη στον χώρο, ο επίσημος αντιπρόσωπός μας θα σου στείλει μια προσφορά για τη λύση που επιθυμείς.

Στην προσφορά θα βρεις:

  • Την τιμή των προϊόντων Daikin: την τιμή της εξωτερικής μονάδας, της εσωτερικής μονάδας και του χειριστηρίου
  • Την τιμή για τα άλλα υλικά που απαιτούνται για την εργασία: τις σωληνώσεις και κάθε άλλο εξάρτημα που είναι απαραίτητο για την εγκατάσταση της αντλίας θερμότητας.
  • Την τιμή της εγκατάστασης: την εργασία που συνοδεύει την εγκατάσταση της αντλίας θερμότητάς σου

Επιπλέον, ο εγκαταστάτης ίσως σου προσφέρει ένα συμβόλαιο συντήρησης

Είναι καλό να γνωρίζεις: ίσως λάβεις επιδοτήσεις ή φορολογικές ελαφρύνσεις.

Στις περισσότερες χώρες οι αντλίες θερμότητας είναι επιλέξιμες για επιδοτήσεις ή φορολογικές ελαφρύνσεις. Έλεγξε τα τοπικά κίνητρα που ισχύουν αφού λάβεις την προσφορά σου. Θα είναι κρίμα να χάσεις αυτές τις παροχές.

ΒΗΜΑ 6: Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

Μόλις αποδεχτείς την προσφορά, μπορείς να μετράς αντίστροφα μέχρι την ημέρα που η νέα σου αντλία θερμότητας θα εγκατασταθεί.

Συμβουλή: Παράγγειλε την αντλία θερμότητας αρκετά νωρίτερα. Ιδιαίτερα καθώς πλησιάζει ο χειμώνας, οι εγκαταστάτες μπορεί να έχουν αυξημένο φόρτο εργασίας. Η εγκατάσταση της ίδιας της αντλίας θερμότητας είναι γρήγορη: συνήθως απαιτούνται μία ή δύο ημέρες για την εγκατάσταση της αντλίας θερμότητας και την ενεργοποίησή της.

Αυτά είναι συνήθως τα βήματα που ακολουθεί ο επίσημος αντιπρόσωπός μας για την εγκατάσταση της εξωτερικής μονάδας του συστήματος αντλίας θερμότητας:

  • Επιλογή της καλύτερης θέσης: ο εγκαταστάτης θα λάβει υπόψη την αντοχή της επιφάνειας και πόσος χώρος υπάρχει γύρω από τη μονάδα
  • Θέση της μονάδας: πρέπει να στερεωθεί με ασφάλεια επάνω σε μια εντελώς επίπεδη επιφάνεια, ιδανικά να είναι ανυψωμένη, με χώρο στο πάνω μέρος για εργασίες συντήρησης
  • Εγκατάσταση της αποστράγγισης: ένα πώμα αποστράγγισης επιτρέπει στον εγκαταστάτη να αποστραγγίσει την εξωτερική μονάδα
  • Διεύρυνση των άκρων των σωλήνων: το άκρο των σωληνώσεων κόβεται, απογυμνώνεται και οι σωληνώσεις διευρύνονται
  • Στερέωση των σωλήνων ψυκτικού μέσου: χρησιμοποιούνται ρακόρ για τη στερέωση των διευρυμένων τμημάτων των σωλήνων
  • Έλεγχος για διαρροές αερίου: μόλις συνδεθούν οι σωλήνες, ο εγκαταστάτης εξαερώνει τη μονάδα και ελέγχει για διαρροές αερίου
  • Πλήρωση με ψυκτικό μέσο: στις αντλίες θερμότητας Daikin χρησιμοποιείται συνήθως το ψυκτικό μέσο R-32, το οποίο γεμίζει σε υγρή κατάσταση μέσω του σωλήνα αερίου
  • Σύνδεση των σωλήνων ψύξης: ο εγκαταστάτης χρησιμοποιεί ένα ειδικό καμπυλωτή σωλήνων και με προσοχή εξασφαλίζει ότι δεν θα μπει υγρασία ή σκόνη μέσα στον σωλήνα
  • Καλωδιώσεις ρεύματος: το ηλεκτρικό ρεύμα συνδέεται και τοποθετούνται ένας ανιχνευτής διαρροής προς τη γείωση και ένας διακόπτης κυκλώματος
  • Δοκιμαστική λειτουργία και έλεγχος: ο εγκαταστάτης μετράει την τάση τροφοδοσίας και ελέγχει το σύστημα τόσο στη λειτουργία ψύξης όσο και στη λειτουργία θέρμανσης

ΒΗΜΑ 7: Η ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΣΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΗ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Τώρα μπορείς να απολαμβάνεις βέλτιστες θερμοκρασίες εσωτερικού χώρου όλο τον χρόνο, καθώς και υποστήριξη από την Daikin όποτε τη χρειάζεσαι.

Συγχαρητήρια, τώρα είσαι κάτοχος μιας αντλίας θερμότητας! Δεν χρειάζεσαι πλέον ορυκτά καύσιμα για να ζεστάνεις το σπίτι σου. Τώρα συμμετέχεις κι εσύ στο μέλλον των συστημάτων θέρμανσης.

Ωστόσο, το ταξίδι σου με τη Daikin δεν τελειώνει εδώ. Είμαστε εδώ για να σε υποστηρίξουμε καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής της αντλίας θερμότητάς σου, με τις παρακάτω παροχές μας:

Πλατφόρμα Stand By Me: Το Stand By Me είναι η εύκολα προσβάσιμη πλατφόρμα υπηρεσιών της εταιρείας μας για τη μετέπειτα εξυπηρέτησή σου. Απλώς κάνε κλικ στον σύνδεσμο για να καταχωρήσεις το προϊόν σου και θα μπορείς να δεις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν σου και τις υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες για την επέκταση του κύκλου ζωής του, όλα σε ένα μέρος.

Με την εγγραφή σου στην πλατφόρμα, θα λάβεις επέκταση εγγύησης έξι μηνών δωρεάν. Θα μπορείς να εξερευνήσεις τα πακέτα συντήρησης που προσφέρουμε για να βεβαιωθείς ότι το προϊόν σου λαμβάνει την καλύτερη δυνατή φροντίδα. Επίσης, θα λαμβάνεις χρήσιμες υπενθυμίσεις όταν η επίσκεψη για την ετήσια συντήρηση πλησιάζει.

Εφαρμογή Onecta: Απόκτησε τον απόλυτο έλεγχο στα συστήματα θέρμανσης και ψύξης σου, όπου κι αν βρίσκεσαι και με οποιονδήποτε τρόπο σε εξυπηρετεί, με την εφαρμογή μας Onecta.

Με την Onecta, μπορείς να ρυθμίσεις προγράμματα θερμοκρασίας, να αλλάξεις τον τρόπο λειτουργίας και να εξετάσεις την κατανάλωση ενέργειας με μια εύχρηστη εφαρμογή στο τηλέφωνό σου ή μέσω του φωνητικού βοηθού Google Home. Μπορείς ακόμη να ελέγχεις πολλούς χώρους σε διάφορες κατοικίες ή να παρακολουθείς την ποιότητα του εξωτερικού αέρα και τα επίπεδα γύρης. Το μόνο που χρειάζεσαι είναι να εγκαταστήσεις την εφαρμογή, να μοιραστείς την πρόσβαση με την οικογένεια και τους φίλους σου, αν το επιθυμείς, και είσαι έτοιμος να ξεκινήσεις.

Κατέβασε την εφαρμογή Onecta από εδώ.

Πακέτα εγγύησης: Η ποιότητα των προϊόντων μας είναι αδιαμφισβήτητη, αλλά στην απίθανη περίπτωση που παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα, δεν χρειάζεται να ανησυχήσεις. Όλα τα προϊόντα οικιακής χρήσης της εταιρείας μας συνοδεύονται με εγγύηση δύο ετών.

Αν καταχωρήσεις το προϊόν σου στην πλατφόρμα Stand By Me εντός του καθορισμένου χρονικού διαστήματος, θα σου χαρίσουμε επιπλέον εγγύηση διάρκειας έξι μηνών δωρεάν.

Τα πρόσθετα πακέτα μας εγγύησης καλύπτουν τις συσκευές σου για έως και 10 έτη, ώστε να μην χρειάζεται να ανησυχείς για τυχόν βλάβες μακροπρόθεσμα. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, θα το φροντίσουμε εμείς.

Οπότε, μπορείς να χαλαρώσεις και να απολαύσεις την απόλυτη ξενοιασιά καθώς κάθε τεχνικό πρόβλημα θα καλύπτεται. Πώς σου φαίνεται αυτό ως εξυπηρέτηση;

Συμπλήρωσε την παρακάτω φόρμα για να σε φέρουμε σε επικοινωνία με τον κατάλληλο εγκαταστάτη για τη νέα σου αντλία θερμότητας

Η Daikin συνεργάζεται με ανεξάρτητους εγκαταστάτες, με εμπειρία στα συστήματα Daikin, που βρίσκονται κοντά σου και είναι έτοιμοι να σε εξυπηρετήσουν. Ωστόσο, είμαστε πάντα στη διάθεσή σου αν έχεις ερωτήσεις. Μη διστάσεις να επικοινωνήσεις μαζί μας αν χρειάζεσαι περισσότερες πληροφορίες ή βοήθεια.