Skip to main content

Το δίκτυο αξιόπιστων, εξειδικευμένων εγκαταστατών μας θέτει το πρότυπο για επαγγελματικές και αξιόπιστες υπηρεσίες εγκατάστασης που υπερβαίνουν τις προσδοκίες των τελικών καταναλωτών

  • Εγκατάσταση υψηλής ποιότητας από εκπαιδευμένους επαγγελματίες
    σύμβολο θέσης εικόνας
  • Οι τεχνικοί μας είναι εξειδικευμένοι σε όλους τους σχετικούς κανόνες ασφάλειας
    σύμβολο θέσης εικόνας
  • Λάβε τη δική σου πρόσθετη εγγύηση της Daikin από τους συνεργάτες μας
    σύμβολο θέσης εικόνας

Βρες έναν εγκαταστάτη

Οι προσεκτικά επιλεγμένες συνεργασίες μας έχουν εδραιωθεί εδώ και περισσότερα από 45 χρόνια καινοτομίας και επιτυχιών στην Ευρώπη. Οι εγκαταστάτες βρίσκονται ανάμεσα στους πιο σημαντικούς πρεσβευτές μας και συνεργαζόμαστε μαζί τους για να δημιουργήσουμε λύσεις κλιματισμού που να είναι προσιτές σε όλους.

Περισσότερες πληροφορίες

Η Daikin συνεργάζεται με έμπιστους εγκαταστάτες κοντά σου. Μπορείς να μεταβείς στη σελίδα Τεχνική εξυπηρέτηση της εταιρείας μας και να χρησιμοποιήσεις τον διαδραστικό χάρτη για να βρεις τον πιο κοντινό σε σένα εγκαταστάτη. Θα κανονίσουν μια επίσκεψη στον χώρο για να συζητήσετε το έργο και να κατανοήσεις τις ανάγκες σου, πριν σου προτείνει την καλύτερη δυνατή λύση για το σπίτι ή τον χώρο εργασίας σου.

Ναι, ο πιστοποιημένος εγκαταστάτης σου είναι ο κύριος σύνδεσμος επικοινωνίας για επισκευές. Αν δεν παρέχει υπηρεσίες επισκευών, μπορείς να επικοινωνήσεις με το τοπικό γραφείο της Daikin, το οποίο θα σου δώσει μια λίστα με ονόματα εγκαταστατών οι οποίοι μπορούν να αναλάβουν τις επισκευές στη μονάδα σου.

Ναι. Αν ο εγκαταστάτης σου παρέχει υπηρεσίες συντήρησης, μπορείς να συνεχίσεις να τον χρησιμοποιείς για τη συντήρηση της μονάδας σου.

Η πιο απλή απάντηση είναι η εξής: εξαρτάται. Η εγκατάσταση μιας αντλίας θερμότητας δεν αφορά απλώς την τοποθέτηση μιας εσωτερικής και μιας εξωτερικής μονάδας, επομένως δεν υπάρχει προσδιορισμένο χρονικό πλαίσιο για το πόσος χρόνος θα απαιτηθεί για να εγκατασταθεί μια αντλία θερμότητας, αφού αυτό θα εξαρτηθεί από έναν αριθμό διαφορετικών παραγόντων, όπως:

  • Τύπος σπιτιού: Το πρώτο πράγμα που πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι ο τύπος του σπιτιού στο οποίο θα εγκατασταθεί μια αντλία θερμότητας. Πρόκειται για νεόδμητο ή για ήδη υπάρχον σπίτι; Με τα νεόδμητα σπίτια, ο σχεδιασμός του συστήματος πρέπει να ενσωματωθεί στις υπόλοιπες εργασίες κατασκευής που εκτελούνται. Με τα υπάρχοντα σπίτια, παράγοντες όπως το εάν θα χρησιμοποιηθεί ο υπάρχων τύπος εκπομπής θερμότητας ή αν θα αντικατασταθεί με κάποιον νέο, θα παίξουν τον ρόλο τους όσον αφορά το χρονικό διάστημα που θα απαιτηθεί.
  • Τύπος αντλίας θερμότητας: Επειδή υπάρχει ποικιλία διαφορετικών αντλιών θερμότητας, κάθε τύπος έχει τις δικές του χρονικές απαιτήσεις όσον αφορά την εγκατάσταση.
  • Πρόσθετες εργασίες: Είτε εγκαθιστάς μια αντλία θερμότητας σε ένα υπάρχον ή σε ένα νεόδμητο σπίτι, ενδέχεται να χρειάζεται να γίνουν πρόσθετες εργασίες για να διασφαλιστεί ότι θα αξιοποιήσεις στο έπακρο το νέο σύστημα. Σε αυτές μπορεί να περιλαμβάνεται η εγκατάσταση ή αντικατάσταση των μονάδων εκπομπής (π.χ. θερμαντικά σώματα), η βελτιστοποίηση της μόνωσης κ.λπ.

Πιστοποιημένοι συνεργάτες Stand By Me

Με το δίκτυο εξουσιοδοτημένων συνεργατών μας, η Daikin Europe διαθέτει τις κορυφαίες γνώσεις στην αγορά και πόρους για τη δημιουργία καινοτόμων λύσεων θέρμανσης και κλιματισμού. Μέσω του Ευρωπαϊκού Κέντρου Ανάπτυξης που διαθέτουμε και εστιάζοντας στην ενεργειακή απόδοση, δημιουργούμε λύσεις κλιματισμού για όλους.